This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:关于系统功率选择器

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913808/bq24616-about-system-power-selector

器件型号:BQ24616

您好!

客户正在调查系统功率选择器开关时间。
请告诉我们以下两点。

1.我了解总开关时间的分解如下。
这种理解是否正确?

a.检测 RAC 中适配器电流的时间
B.关闭 ACFET 所需的时间
c.睡眠下降关断/上电抗尖峰脉冲时间  
    d.延迟时间、直至 BATDRV 输出

2.    在"1"中提出的问题的"b"和"c"次。 数据表中进行了介绍。
您能告诉我“A”和“D”的时间吗?
 
    a.检测 RAC 中适配器电流的时间
     d.延迟时间、直至 BATDRV 输出

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

      输入电流在整个 RAC 上持续受到监控。 输入电流的监控是将输入电流调节到为输入电流调节点设置的任何值(公式取决于 Vacset 和 RAC)、 一旦达到输入电流调节点、充电器将减小充电电流、从而不会使输入适配器过载。  

    答:这与系统电源选择器无关、仅用于调节输入电流。 如果适配器电压因过载而下降、则没有用于调节输入电压的输入电压调节环路(其他充电器中的 VINDPM 功能)、然后充电器可能达到睡眠阈值、 或者、由于移除适配器、充电器将达到睡眠阈值、从而导致从适配器切换到电池、从而为系统供电。

    d. 移除适配器后、系统会等待 VCC 降至 SRN 以上200mV 以内、以从适配器切换回电池。 先断后合 μs 仍然保持10 μ s 的死区时间。 ACDRV 上拉至 VCC、BATDRV 引脚由内部稳压器设置为 ACN-6V、以开启将电池连接到系统的 P 通道 BATFET。 应在 EVM 板上观察行为、因为数据表中没有显示此场景的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢您的响应和支持。
    我理解有关"A"的解释。
    请告诉我有关“d”的更多信息。

    〉ACDRV 被上拉至 VCC、BATDRV 引脚被内部稳压器设置为 ACN-6V、以打开将电池连接到系统的 P 通道 BATFET。
    客户希望了解执行上述操作所需的时间。
    当时是否有设计目标值?
    如果您没有该信息、您能告诉我切换需要多长时间吗?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

      这取决于 ACDRV 和 BATDRV FET 上的 R 和 C 组件、因为它们会缩短导通时间。 它们之间的死区时间为10us、以防止击穿、就像 ACDRV 和 BATDRV 同时导通一样、这提供了从输入到电池的直接路径。 要使 BATDRV 导通、需要达到第一个睡眠条件、其中输入电压衰减是输入适配器和电路板电容的函数。 在 ACDRV 关闭和 BATDRV 打开之后、您可以估算大约2-3ms 至5ms 的时间。

    由于这是一个控制器、外部组件的选择起着一个重要作用、与集成充电器不同的是、我们可以控制内部组件、因此很难估算或提供目标、因为它取决于客户电路板。