This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40055:加电时不启动

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40055
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913182/tps40055-not-start-up-when-power-on

器件型号:TPS40055

你好

我设计了使用 TPS40055的直流/直流转换器

但有时在上电时不启动。

条件:

输入电压:20V

输出电压:12V

CH1:软件

CH2:IOUT

Ch4:VOUT

连接2A 负载

无负载

没有启动的原因是什么?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、

    您能否增大 RLIM 值以确保器件未达到电流限制?

    C18的电容值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,马歇尔   

    不能增加该值 、因为必须在运行期间使用 OCP 函数。

    C18值 为100nF。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、

    我知道。 我要求增加 OCP 函数以用于调试 Purproses。

    器件无法启动的一个原因通常是电容负载过重。

    如果器件在启动时达到电流限制、则将无法启动。

    您是否开始承受重负载? (什么欧姆? 什么电流?) 如果是、您能否断开连接以进行调试。

    输出端的电容大小是多少...在提供的原理图上很难告诉我?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,马歇尔  

    当我增加 OCP 的功能时、它会起作用。

    即使没有如上面波形那样的负载、它也不起作用。

    输出电容器为220uF。

    是否只有增加启动 OCP 的方法?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、

    无需在启动期间调整 OCP。 您只需调整软启动时间即可。

    电流限制和软启动时间是相关的。 对于所需的电流限制、可通过 公式 eq 7在 D/S 的第7.3.6节中找到软启动时间

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps40055.pdf?ts=1592243016242&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS40055