使用 TPS61028时、我们会看到一些奇怪的情况。 我们在设计中使用两节电池。 其中一节电池进入 TPS61028的 VBAT、从而产生输出电压。 我们还有一个涉及使用 PFET 的开关电路、如果电池进入 VBAT、PFET 允许整个电路板从进入 TPS61028的电池切换到另一个电池。 但是、当 VBAT 变为低电平时、开关无法正常工作、因为即使 VBAT 处于低电平、TPS61028 VOUT 似乎也会产生输出电压。 数据表指出、如果 VBAT 降至0.9V 以下、升压稳压器将无法升压任何电压。 我们看到 VBAT 上为0.2 - 0.3V。 稳压器是否有可能尝试升压、即使低于最低要求? 我们还有 PS 接地。 当省电模式降至0.9V 以下时、是否还会进入休眠模式? 如果您对我们为什么看到升压稳压器提供低于最小输入要求的输出有任何见解、我们将不胜感激。