请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV707 尊敬的先生:
我在 TLV70718中遇到了奇怪的问题。 上电时 、TLV70718输出变为高电平至4V、然后下降至
2.7伏。 TLV70718的输出经过多个 IC。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我在 TLV70718中遇到了奇怪的问题。 上电时 、TLV70718输出变为高电平至4V、然后下降至
2.7伏。 TLV70718的输出经过多个 IC。
谢谢