This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:BQ24616 CE 低电平、然后插入适配器 PG 闪烁

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913464/bq24616-bq24616-ce-low-then-plug-in-adapter-pg-blink

器件型号:BQ24616

你(们)好  

BQ24616原理图可以正常工作。 如果我将 CE 引脚拉至低电平禁用充电、然后插入交流适配器、充电器仍会检测输入电压。 如果输入电压低于充电电压、PG 将闪烁、芯片将发出尖叫。

这 种现象是否正常? 为什么?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    /PG 检测输入源时是否独立于充电使能端。 请检查充电器输入电压、/PG 闪烁可能是由于输入电压波动所致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

      PG 将在睡眠条件下关闭、而睡眠条件是当输入电压处于特定的电池电压范围内时(请参阅 EC 表)。 这是一个降压充电器、因此需要高于输出电压的输入。 充电器正在进入和退出睡眠状态、导致 PG 闪烁/闪烁。