请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62745 我们正在考虑使用 TPS62745为 MCU/无线电设计供电、其中2 节串联的 LiSOCl2电池提供大约6.8 - 7.4伏的电压。
当 MCU 处于深度睡眠状态时、该电路板将以3.3伏的电压供电、电流消耗约为7uA。
数据表显示了 TPS62745在输出有效关闭的情况下消耗的电流、但我们想知道当它在7uA 左右的深度睡眠状态下为电路板供电时的 IQ。
更一般而言、挑战是寻找一款 IQ 超低的直流/直流器件、用于长期电池供电、同时在3.3伏输出下提供大约7uA 的电流、同时能够在无线电发射时轻松提供高达180mA 的电流并持续3秒!
请提供协助。