This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于钛酸锂电池的电池管理系统

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912907/battery-management-system-for-lithium-titanate-battery

主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ76942

大家好、

客户有2个具有以下要求的项目。

使用  Bq76940或其他可支持20节电池的器件的20节锂离子天酸电池的 BMS。

2.用于单节 锂离子天化电池的 BMS。

我们是否有适用于锂离子电池的 BMS 解决方案?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、
    对于20S、我建议您查看堆叠2 BQ76942。 BQ76942将于今年晚些时候投入生产。

    您可以从该参考设计中获得有关 如何堆叠两个监控器的灵感。  

    我们没有针对这种化学物质的1s 解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您指导我使用新器件 BQ76942、并分享了20节电池 BMS 应用参考设计的链接。 我将与客户确认他是否需要进一步的帮助。  

    此致、

    Danilo