Other Parts Discussed in Thread: BQ24170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24170 尊敬的 TI 团队:
我们遇到的 bq24170器件体的电流被烧毁。 故障额定值约为30%。
输入电压直流13.2V/9A、然后输出12.6V/1.8A。
将电池插入主机系统后、执行了老化测试。 您对我的研究有什么意见吗?
即使达到更高的故障等级、也很难重现此故障。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Simon:
我有几个问题。
1.您要达到的充电电流是多少? 充电器的最大绝对输出电流为4A
2.您要达到的系统电流是多少? 输入 FET 的大小是否正确?
3.我在查看测试中失败的部件时遇到了问题。 您能否更明确地说明发生故障的部件以及充电器是什么?
4.在您绘制120W 功率时、您能研究充电器和电路板的热性能吗? 我担心热设计可能是这里的问题。
谢谢、
Mike Emanuel
如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。