This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:TPS2372 CLSA 和 CLSB 问题

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913904/tps2372-tps2372-clsa-and-clsb-problems

器件型号:TPS2372

您好!

如数据表中所示、 CLSA (一级和二级事件)和 CLSB (三级和任何后续分级事件)。  据我了解、如果是0~4级、则由 CLSA 的电阻决定该等级、CLAB 的电阻为何应与0~3级中的 CLSA 保持一致?  

该开关何时打开以及如何控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan Peng、您好!

    如方框图中所述、 一次只使用一个分类引脚、一个在内部断开连接、另一个正在使用。  

    因此、如果 PD 为0-4级、则不必匹配 Class_B 引脚。 我们这样做是为了实现一致性。  

    引脚在4类之后切换。 它由内部状态引擎控制。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师