This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:启动速度非常慢

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913420/tps43060-very-slow-start-up-issue

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件:TPS43061

您好的支持团队。

我的客户有一个问题、启动速度很慢。  

 具体而言、从切换 EN 到 VCC 启动存在较大的延迟(7.5s)。

请参阅下面的波形。

您是否知道为什么会出现此延迟?

此致。

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    启动与原理图相关。 是否有任何其他电路连接到 TPS43061? 您的原理图是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen - San

    感谢你的答复。

    我已经获得了客户的原理图、但无法在 E2E 上发布、因此我想通过私人电子邮件发送。

    如果您考虑的话、这将对我们有所帮助。

    此致。

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定, 请关闭帖子。