This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS43060:Rsense 值

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912968/webench-tools-tps43060-rsense-value

器件型号:TPS43060

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我使用 WEBENCH 进行仿真、但 Rsense 让我感到困惑。

我的条件是在30C 下输入5V ->输出7V/0.15A、WEBENCH 中显示的 Rsense 为330m//330m=165mhm、但我使用数据表公式(10)得出 Rsense 为375mhm。  

我认为这两个值是如此不同。 如何选择?e2e.ti.com/.../WBDesign62-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    Webench 结果正常。 请检查下表中的 VCS 值、该值为50mV、通常应留有一些裕度。 那么、我想知道您是如何获得375m Ω 的呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我的计算是  

    Rsense = VCS (max)/(IAVE_max+Delta_IL/2)= 370

    VCS (最大值)= 72mV (D=0.3)

    IAVE_max = 0.15A

    Δ_IL = 88.758mA

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您应按以下方式进行计算:

    VCS (最小值)= 50mV

    IAVE_max = Vo*IO/0.88

    如果存在一些噪声、VCS (min)应留有一定的裕度、因此您可以在计算中使用40mV 或45mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我遵循下图和数据表中的计算。 您能告诉我您的计算结果的评论吗?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    在 Webench 中、VCS 选择50mV、不会根据占空比进行选择。

    对于电流 Iavg=Vo*IO/Vin/eff,大约为0.247A,电感器峰值电流为 IL=Iavg*(1+K)=0.247*(1+0.2)=0.2964A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    Webench 公式让我很困惑… 那么、我们是否不按照数据表选择 VCS (max)? 在何时可以 webench 选择 D=0或 D=max

    我知道、我们可以通过 Rsense 设置电流限制值。 在我们的条件下、Iout (max)=0.15A、我想将电流限制值设置为0.25A

    如何设计 Rsense 值?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    Webench 通常应为客户留出足够的裕度、因此只需使用最小值即可。  因为我们需要考虑电路中的噪声。

    对于0.25A 电流,它是负载电流,对吧? 如果是、您需要计算相关的输入电流。