您好!
我在独立模式下使用的是 BQ25886、而不是使用 OTG 功能。 我对它有一些问题和疑问、请提供解决方案建议、
1) 1) 如果我不连接电池、则在输入电源为5V、电流为2安的情况下、我不会在 SYS 引脚上获得任何电压、
2) 2)我已将 Vset 设置为8.4V (Rset=150k)、但电池电压为6.5V 时 BAT 上的电压保持不变。 STAT LED 也亮起。
3) 3)由于我不使用 USB OTG、我已将 D+和 D-与200欧姆电阻短接(未在原理图中更新)。 OTG 接地。
4) 4) ILIM 通过555ohm 电阻器设置为2A、而 Ichgset 使用3.81k 电阻器设置为1A。 (此外、10uF 电容器连接到 PMID。t r 接地、未在原理图中更新)
正如数据表中指定的、我希望所有连接看起来都很好、但不知道它不工作的原因。 如果电路中有任何设计问题、请予以回复。
请找到以下电路、