This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:BQ24075 Viset

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913077/bq24075-bq24075-viset

器件型号:BQ24075

您好!

我想使用此公式为我的应用选择 Riset。 但我想知道如何计算 Viset? 或者、Viset 的最小和最大 Rande 是什么? 数据表中没有有关它的信息。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这位于数据表的第23页。 viset = ICHARGE /400 * RISET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、感谢 Raheem 的出色工作! 您总是能快速回答我的问题。

    是的,但是没有更多关于 Viset 的信息!  

    我想根据 Viset 的值确定 Riset 的值。 因此、我需要知道如何计算 Viset。
    有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以计算 RISET = KISET / ICHG 和 viset = ICHG /400 * RISET。  

    Viset 大约转换为2.225V