请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610-R1 自 SLUUC81第12.2.30节
XL (位22):400kHz 模式
1 =激活
0 =未激活
来自 SLUUC81第12.3.1节
位3:XL -启用400kHz COM 模式
0 =正常总线速度(默认)
1 = 400kHz 总线速度(受控模式)
从模式最大速度在器件的数据表中明确指示。
问:什么是正常总线速度(默认)?
鉴于 SLUUC81是指 SMBus、我希望它是100kHz、但我在任何地方都找不到它。