This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108F:PWM 频率容差

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912761/tlc59108f-pwm-frequency-tolerance

器件型号:TLC59108F

大家好、社区

我目前正在使用 TLC59108F 作为 PWM 控制器来驱动 LED、直流电机... 这是正常工作的,除了 PWM 频率大于数据表中所述的频率:我可以用示波器观察到107.9kHz 的频率(平均周期为9.268µs μ s)。

需要指出的是、在 MODE1寄存器中的 OSC 位置位后、我至少等待几秒钟来更新 PWMx 和 LEDOUTx 寄存器。

数据表中没有提到最小/最大 PWM 频率、您是否知道容差是多少?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    由于振荡器不是一个关键规格需要进行专门 优化、因此我担心该容差将高达20%。 如果 PWM 频率不是那么具体、有什么问题吗?