This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:使能输入电压= 0.5V &&放大器;输出电压= 3.3V?

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TIDA-050039, TPS61022EVM-034
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911135/tps61022-enable-with-vin-0-5v-vout-3-3v

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件: TIDA-050039

我当前的项目需要将单节 PV 电池板@ 0.5-0.6V 升压、以便为锂离子电池@ 4.2V 充电。  PV 将与日常太阳能周期保持一致。

在此应用中、输出电压绝不会降至3.3V 以下。  但在清晨、Vin < 0.2V、将上升至0.5-0.6V。

在这种情况下 TPS61022会转弯吗?  数据表在这一点上感觉有点模糊。

谢谢、

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    TPS61022需要1.8V 上升 UVLO 最小值、而下降 UVLO 阈值为0.5V。 因此不能用于此应用。

    TI 设计 TIDA-050039可能适合您的应用、请查看 :http://www.ti.com/lit/ug/tiduew2/tiduew2.pdf?ts=1591235756820

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack、

    感谢您的回答。  我阅读了您链接的应用手册。  然后、我阅读并重新阅读了规格表、以查看我对这个问题的思考是否有缺陷、我发现规格表有点含糊、但似乎表明 Vout > 2.2V 将免除在 Vin 上上升1.8V 以克服 UVLO 的需要。

    因此、我购买 了 TPS61022EVM-034评估模块、在硬件中测试这个想法。

    事实证明我是正确的。  如果 Vout 和 EN 保持在2.2以上且 Vin 电压为0.6伏、TPS61022将导通。  换言之、如果 Vout 保持在2.2V 以上、则导通时无需在 Vin 上上升1.8V。

    Bill

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    TPS61022 Vin 引脚上升 UVLO 阈值为1.8V (Vout = 0V)、这意味着器件开始调节 Vout。 当输出电压大于2.2V 时、该器件可在输入电压降至0.5V 之前继续工作。 0.5V 是输出电压大于2.2V 时的下降阈值规格。

    但是、数据表从未显示 UVLO 上升阈值为0.5V、Vout 预偏置的电压为2.2V。 实际上、该器件的上升 UVLO 阈值约为1.55V、Vout 处预偏置为2.2V (未在数据表中列出)

    要验证它、请在 Vout 引脚处使用预偏置的2.2V 直流电源、然后增大输入电压并查看 SW 引脚何时开始开关。