This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:输入端为 MLCC 而不是钽电容器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVM438X-EPOS, TPS65218, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912184/tps65218-mlcc-instead-of-tantalum-at-input

器件型号:TPS65218
主题中讨论的其他器件:TMDXEVM438X-EPOS、、

您好!

在 TMDXEVM438X-EPOS 中、TPS65218的所有输入均由 VBAT 供电。

因此采用了220uF、并且存在钽电容器。

正确吗?

如果采用 MLCC、16V、20%而不是钽电容器、是否存在任何预期问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    请使用 TPS65218D0、因为 TPS65218 (-B1器件)是 NRND。

    我们不再使用220uF 大容量输入电容器。 如果需要、可以使用220uF MLCC、但在组装和测试第一个原型时将其标记为 DNP (请勿填充)。