This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:-80mV ~ 0.25V 问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911275/lm66100--80mv-0-25v-question

器件型号:LM66100

当 Vin 和 CE 引脚之间的电压差介于-80mV~0.25V 之间时、LM66100是处于二极管模式还是 MOS 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    对于数据表中列出的阈值内的电压、我们不保证任一工作模式。 在 VIN 和 CE 之间的差值不符合数据表中的电压阈值的电压范围内、器件可能处于打开或关闭状态。 我们仅在差异超过 von 或 voff 阈值时保证开启或关闭状态。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复