请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 BQ76940、 EV2400
bqStudio 无法通过 EV2300工具检测到 BQ78350-R1。
在我的系统中、我使用 BQ78350-R1+BQ76940。 当我为电路板通电时、bqStudio 显示如下所示:
为什么 bqstudio 显示"Auto Detected Device:none"? 我已检查电路板的电压是否正常。
请给我一些建议、谢谢!