This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:较低温度下的故障模式

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911283/lm1117-failure-modes-in-lower-temperatures

器件型号:LM1117

您好!

这是我们的客户来自 Gilbarco Veeder root India 的请求。

现在、客户在额定温度为0-125摄氏度的产品范围内使用 LM1117MPX-3.3。

他想知道在较低温度下运行时该设备的故障模式。 假设温度为-25°C 或-40°C。
根据他的设计、这是 LM1117I、但我们的 EMS 供应商仅使用了 LM1117。

因此、他想知道已经制造的电路板的故障模式。
以便他能够确保预期的行为、
在负温度下运行时。

您能给我一些建议或信息吗?

了解更多有关此器件的信息。

提前感谢您的参与。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M123456、

    我无法在这个较旧器件上找到任何数据、但是 iMPX 和 MPX 有两个版本。 'I'版本已经过测试、温度低至-40C。  

    通常、在较低的温度下、最大的影响可能是输出电压精度。 在其他器件中、可能存在冷启动问题。 虽然我不相信该器件会出现这种情况、但我建议他们改用 LM1117iMPX-3.3。

    他们能否测试已制造的产品以查看是否存在任何问题?

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢