This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26480:LM26480

Guru**** 2532710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911440/lm26480-lm26480

器件型号:LM26480

您好!

我们使用的情况如下:

SW1:0.9V/135mA

SW2:1.8V/150mA

在这两种情况下、启动准备就绪的时间有多长?

2.接通时间是否指示箭头的位置、如下所示?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享您的设计原理图、以便我可以回答您的问题。

    此外、您使用的是 LM26480的哪个可订购器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开通时间与斜坡时间相同。

    这是 EN 引脚设置为高电平后、VOUT = 5%到 VOUT = 95%的时间。

    有一个例外:  

    '在将 VIN 施加到器件后、可立即采用使能信号。 但是、VIN 必须在使能信号变为高电平之前稳定大约8ms、以确保内部偏置、基准和灵活的 POR 时序稳定。 此初始延迟仅在器件首次上电时才是必需的。"

    如果 EN 连接到 VIN、则从 EN 为高电平时到 SW1/2转换器接通时、将有大约8ms 的延迟。 但是、Ton 规格在5%至95% VOUT 范围内仍然有效。