This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31704:申请设计审查

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911058/lmz31704-request-a-design-review

器件型号:LMZ31704

你好

您能否设计查看随附的原理图文件?

请参阅以下设计规格

输入电压:5V

输出电压:0.7V、1V、2V、3.3V、3.6V

输出电流:4A

e2e.ti.com/.../LMZ31704.pdf

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    所有电源轨的一些常见反馈:

    1) 1)请勿安装电阻器以将 AGND 连接到 PGND。 根据数据表第7页、在器件内部进行单个连接、因此不建议将这些连接连接到 PCB 上

    2) 2)我不建议完全没有编程的软启动(将 STSEL 悬空和 SS/TR 悬空)。 将 STSEL 连接到 AGND 以启用~1.2ms 的内部设置软启动。 我还建议在 SS/TR 引脚到 AGND 上添加一个小型软启动电容器的占位符、以便能够调整软启动时间、除非您已经检查(例如、 在评估板或其他原型设计上、只需内置1.2ms 软启动即可享受启动体验。