This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:bq40z50-R1与 bq76920比较

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, LM34936, BQ40Z50-R1, BQ40Z50-R2, BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910935/bq40z50-r1-bq40z50-r1-vs-bq76920

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76920LM34936BQ40Z50-R2BQ40Z60

您好!

我正在为3节或4节电池组设计电池管理系统。 要求如下:

  • 可编程截止电压和过压保护。  

  •  I2C 总线通信。 [通过 I2C 总线进行的所有通信]  

  • 电池百分比、电池电压、电流报告。  

  • 蓄电池磨损/老化报告。  

  • 支持3S–4S 电池配置  

  • 过流切断  

  • 独立的充电和放电端口。

  • 即使在充电时、最大输出电压也不应超过16.8V。

  •  
  • 我考虑了以下监控和管理控制器选项:
  • BQ76920 3s-5s 配置、用于在一侧与 BQ76920连接的 SOC 和用于在另一侧与外部系统通信(I2C 首选)的 SOC、以及作为独立稳压端口的 LM34936、用于稳定至恒定电压(14.2V)。
  • 在上述情况下、bq40z50-R1与该选择相比如何? 是否有任何其他可取的器件?
  •  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ79620不计算电池百分比、您需要使用 MCU 推算该百分比。

    此 E2E 简要介绍了: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/777284?BQ76920-Need-information-regarding-BQ76920

    BQ40z50-R1将能够为您提供更直接、更准确的 SoC 读取。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viraaj:

    请查看 BQ40z50-R2。 对于您的点、是可以通过寄存器设置来设置 OVP、UVP。 此器件使用 SMBus 通信。 它还可以报告电池百分比、电压、电流和其他电池信息。 有两个用于充电和放电的独立保护 FET。  

    技术参考手册将重点介绍可以设置这些参数的寄存器: https://www.ti.com/lit/ug/sluua43a/sluua43a.pdf

    您提到的 bq769x0器件是监控器、而不是监测计。 因此、它不会提供 SOH/SOC 信息。  

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Wyatt。 这很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi、

    感谢您澄清这些问题。 我已经很好地了解了 bq769x0数据表、但 尚未完全了解 BQ40z50-R2 数据表。 因此、请帮助我澄清一些其他问题。

    根据您所说的内容、bq769x0系列提供的大多数功能也由 BQ40z50-R1提供BQ40z50-R1 包括电量监测(无需管理控制器)。 我是对的吗?

    上述情况下、与 BQ40z50-R1相比、使用 bq769x0是否有任何优势?

    同步充电和放电场景如何?

    BQ40z60-R1 (带集成充电器)有哪些优势?

    NRND (不推荐在新设计中采用)大约需要多长时间?

    谢谢

    维拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viraj:

    没错、BQ40z50-R2不需要单独的管理控制器。 BQ40z50-R1是 BQ40z50-R2的旧版本。 这些器件将继续投入生产、没有 NRND 或 EOL 计划。 如果您使用 bq769x0、则需要使用 MCU 通过编写您自己的代码来推导充电状态。 由于芯片内部集成了监测算法、监测计可以为您消除这种软件开销。  

    不建议使用 BQ40z60、因为我们看到开关充电器的干扰会产生很强的 EMI 辐射。  

    谢谢、

    鲁什