请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28742 主题中讨论的其他器件:UCC28780、
我发现我想在交流/直流转换器中使用两个平面变压器。
750341145和 MTPL-2516。
通用输入:90-265 Vrms 交流电压
输出:12V 直流、1A
变压器的初级绕组将看到电桥整流脉冲直流。
UCC28742 能够以最高105Khz 的频率驱动 MOSFET 开关。 与 UCC28740DR 类似的情况、这正是 WEBench 工具在我尝试仿真必要电路时的建议。 Webench 没有考虑平面变压器、这可能需要高于200kHz 的频率。
这是否意味着我必须使用 UCC28780等 SMPS 控制器? 后者需要复杂的电路、而我需要小型简单的原理图、例如 UCC28742提供的原理图。