This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:是否在稳压电压与 OVP 之间的差值中包含纹波电压

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910933/ucc28070-whether-to-include-ripple-voltage-in-the-difference-between-regulation-voltage-and-ovp

器件型号:UCC28070

您好!

我正在考虑调节电压和 OVP 之间的关系。
查看数据表编号、可知稳压电压与 OVP 之间的最小差值为4%。
但是、我认为这种差异也必须考虑到纹波电压。
例如、在应用报告(slua479b)的公式13中、纹波电压大约为14V。
当稳压电压为 DC390V 时、添加纹波电压会使实际稳压电压390V±7V。
397V 相对于 DC390V 增加了1.8%、考虑到 OVP 的差异、4%- 1.8%=2.2%是调节电压和 OVP 之间的差异。
我的思维方式是否正确?
如果是、应保持纹波电压的百分比是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    正确答案在考虑 OVP 电平与直流总线调节值加上输出纹波峰值之间的差距时、必须考虑纹波电压。

    该间隙实际上取决于 PFC 总线在终端应用中将看到的负载瞬态幅度以及适合该设计的 PFC 总线电容器的值。

    PFC 级中的电压环路非常慢、10Hz、穿越频率、因此在负载瞬态、高负载到轻负载的情况下、PFC 总线电压将上升。 如果 PFC 总线电容值与 PFC 总线的功率水平相比相对较低、则 PFC 总线电压可能会达到 OVP 电平。 我们已经看到这种情况、客户尝试尽可能减小 PFC 总线电容值以节省成本。

    因此、很难为您提供准确的指导数字。 我建议您在 PFC 总线上运行一些负载瞬态测试、看看您是否会遇到 OVP 误跳闸。

    此致

    Peter