请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ500414Q 主题中讨论的其他器件: BQ51013
您好!
如何在没有 Qi 接收器模块的情况下打开 Qi 发送器?
根据 BQ500414Q (Qi 发送器芯片)数据表、
我需要 Qi 接收器芯片(例如 BQ51013)来打开 Qi 发送器的[电源传输模式]。
" WPC 内的通信是从接收器到发送器、接收器在这里将发送器告知发送器
发送功率和电量"
但是、我想在没有 Qi 接收器芯片的情况下打开 Qi 发送器。
是否可以通过控制 COMM 引脚的输入电压来打开 Qi 发送器?
如果您知道如何手动开启 Qi 发送器、
请告诉我。
谢谢、