This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62147:在无输入电压的情况下、如果 Vout=5V、是否正常

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910177/tps62147-is-it-ok-if-vout-5v-while-no-vin

器件型号:TPS62147

大家好、团队成员

我的客户想知道-对于 TPS62147、如果 Vout 被添加到外部5V 而没有 Vin、  它可以吗?

VIN 与输入电容器连接、无其他负载。  

在这种情况下、我们担心 TPS62147内部电路会出现问题、例如无法启动。  

您能帮您检查一下吗? 谢谢!

--

Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dong、

    这应该是好的。 通过高侧 FET 体二极管正向压降、输入电压将低于输出电压。 由于电压电平处于额定电压范围内、因此这应该是正常的。 此外、TPS62147能够启动至预偏置输出。

    此致、

    模块