请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 你(们)好
我对充电检测电路有一些疑问、并附上了原理图。
1.图中 Q56的作用是什么,能否将其删除
2.是否可以移除 Q14。
3.为什么使用四个二极管 D29、D30、D34、D37
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我对充电检测电路有一些疑问、并附上了原理图。
1.图中 Q56的作用是什么,能否将其删除
2.是否可以移除 Q14。
3.为什么使用四个二极管 D29、D30、D34、D37
谢谢
星号
尊敬的 Star:
我没有设计电路、也没有对其进行仿真。 您可能会发现使用 http://www.ti.com/tool/TINA-TI 等工具进行仿真非常有价值 、该工具的激励机制类似于您的预期系统。
1.Q56提供一个开关、其 Q16电流流入二极管串。 看起来、电压限制为33V、而齐纳二极管和栅极电压限制为 Q56。 Q56是其编号后的一个补充、它必须对电路具有一定的意义。 对于静态系统、似乎单个 FET 应处理 Q14源端 VC5X 衍生电压的 Vgs。 您可以进行仿真、以确定您的应用中是否需要它。
2. Q14使用来自整个电池组的电流为电路提供有限的电压。 通过连接到 BAT+将其移除会对电路进行过压。 连接到 VC5X_B 会从节点中拉出意外电流并改变器件的工作电压。
3.四个二极管将提供比低电压齐纳二极管更确切的电压以及块反向电压(在这里似乎不是问题)。