This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTR08060W:PTR08060W 故障-查找提示和想法

Guru**** 2581895 points
Other Parts Discussed in Thread: PTR08060W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924814/ptr08060w-ptr08060w-failures---looking-for-hints-and-ideas

器件型号:PTR08060W

您好!

TI 论坛中已经发布的查询主题"PTR08060W Failures - Searching for hooptures and ideo"也与我的查询相关。

  我们遇到了 PTR08060W 的问题。 模块的输出电压与输入电压相同(本例中为12V)。

想知道为上述主题建议的解决步骤是什么。 它现在处于锁定状态。

为了简要介绍我们的设计、我们将12V 输入馈送到 PTR08060W、并在输出端生成1.5V 电压。

当我们测量输出电压时、输出电压为12V (与输入电压相同)。

以下是有关我们的设计所需的详细信息。

禁止引脚由三态缓冲器驱动、线路上无上拉电阻。 三态缓冲器的输入处于接地电平。

输出端使用一个22uF 陶瓷电容器(GRM21BR60J226ME39L)、输出端使用2个 Nos 钽电容器(T530Y477M006ATE005) 470uF。 其 ESR 值为5m Ω@100kHz。

请帮助我们在测试中尽快解决问题。

如果您需要任何其他详细信息、敬请告知。

谢谢、此致、

Sathiya Seelan Sekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想添加我的查询的以下详细信息。

    请注意、我们还使用同一模块 PTR08060WVD 从12V 输入生成其他0.9V、1.8V、3.3V、5V 电压轨。

    只有生成1.5V 和1.8V 输出的模块才会解决问题。

    具有相似电路设计值的其余模块(输入、输出电容器和抑制实现相同)工作正常。

    我们想知道输出短路的可能原因是什么。 (例如、高侧 MOSFET 短路时出现故障)。

    请帮助我们了解问题的根本原因并解决问题。

    谢谢、此致、

    Sathiya Seelan Sekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathiya、

    您能否提供应用的电路原理图? 这将有助于进行此分析。

    我还想请求一些开关节点波形以了解更多信息。 我能否从好轨和坏轨获取开关节点波形?
    例如:

    • 0.9V 输出电源轨
    • 1.5V 输出轨
    • 5V 输出电源轨

    器件本身具有外露电感器、因此请小心开关节点、因为意外地将节点短接至接地会损坏器件。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathiya、

    您能否提供 Alejandro 的原理图和开关波形请求的更新?

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathiya、

    Alejandro 和我已经有一段时间没有听到你们的反馈、所以我们假设你们能够在你们的最后解决问题

    此主题将关闭。 如果您还有任何疑问、请随时回复此主题、重新打开以进行进一步讨论。

    此致、

    Jimmy