This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431-SP:TL-1431-SP

Guru**** 1489625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165741/tl1431-sp-tl-1431-sp

器件型号:TL1431-SP

基准输入电流在整个温度范围内列为1.5至5uA。  整个温度范围内的偏差为3uA。   您是否了解这些值如何随温度的变化而变化、以确定这些值是否在工作温度受限的情况下?   谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的图6-2显示了典型基准输入电流将在特定温度下发生变化。 该图与整个温度范围(0.5uA)内的典型基准输入电流偏差保持一致、但由于各个器件之间的差异以及其他环境/工作因素、温度变化可能高达3uA。  

    (可通过单击图像来放大图像)

    可以使用脚注 3中的公式来近似计算温度范围子集的偏差、但由于温度(例如制造变化)和整个温度范围内偏差的总体非线性、这可能与实际偏差不完全匹配。 另请注意、等式中的 TA 应为 ∆TA。  

    谢谢、

    Sarah