This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:QFN 封装验收标准

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61440-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135039/lm61440-q1-qfn-package-acceptance-criteria

器件型号:LM61440-Q1

各位专家:

LM61440-Q1是客户方面的 D-WIN。 现在它是大规模生产状态。 您能否在我们的产品系列中分享 QFN 封装的验收标准?  

由于 QFN 产品的封装类型、在工艺过程中切割肋条后会有残留的胶水残留物。 请提供控制残留胶水的标准,如面积等 因此、客户可以管理其产品线上的器件质量。

如果您有任何问题、请随时告诉我。 如果您需要、我可以提供客户项目信息。 谢谢。

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    我需要与产品工程师联系、以便更好地了解此过程。  

    当我获得有关这方面的更多详细信息时、我将提供一个更新。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您能否提供此更新? 这是客户的重要信息。 谢谢。

    此致

    郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    我将您纳入了产品线的内部主题、因为我没有专门的专业知识来回答这一问题。

    我希望产品工程师甚至封装团队可能会为您提供一些更新。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    让我们继续离线处理我之前包含您的主题。  

    我对此没有任何经验、因此请向内部产品工程团队寻求进一步的反馈。

    因此、我现在将关闭此主题、以便我们可以整合电子邮件链上的支持工作。

    此致、

    Jimmy