This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:将输出短路以获得单个 LED 的更多电流

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116, LP5009, LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922413/tlc59116-shorting-output-to-get-more-current-for-single-led

器件型号:TLC59116
主题中讨论的其他器件: LP5009LP5018

您好!

有关 TI 器件型号 TLC59116IRHB 的 LED 驱动器的问题:

我们需要在一个范围之间以精细的粒度运行 LED、从而将其连接到其中一个输出、从而实现00h 至 FFh 256值。

但是、对于最大值、我们需要跳转到高亮度。
因此、我想将12个输出短接在一起连接到此 LED。

在粒度范围内、11个输出的值为00。

但在最大模式下、当应用值 FFh 时、所有12个输出将获得 FFh、从而使 LED 亮度提高12倍。

 

此应用是否可行?

您是否看到恒流输出可能相互影响或振荡或故障的问题?

我不想仅仅依靠实验、因为这12个电流源将会叠加并能够工作、这似乎是可以的(尚未尝试)。

谢谢、

Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avner:

    它在短接12个通道时在 EVM 中工作。 但是、这里有一些问题需要将过多的电流阱短路。 输出引脚与 LED 之间的导线应短路、因为导线会导致很大的电感并导致大 振荡。 输出环路可能不稳定。

    您能否帮助分享您对最大亮度所需电流大小和调光所需电流大小的要求? 也许我们还有其他适合您的应用的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    设计不是新的。 它是一个现有卡、具有用于单个 LED 的 LED 控制器和单端口引脚11。

    建议对输出进行短路的原因是需要在单个 LED 中具有非常宽的电流范围。

    在夜间模式下,我们至少需要100个步骤,例如从(1到100)在该模式下,将使用不是100%但最大为100/256=~40%的单个输出

    在白天模式下、所需的步骤为3000。 因此、我可以通过将12个输出短接来实现这一点。 每个给出的值为255*12=3060。

     

    我了解每个端口可灌入的最小恒定电流为5mA 及以上。

    拥有这些数据后、单个端口和所有端口(单独)将具有不超过5mA 的恒定电流。 总的来说、在 LED 中、假设所有电流都具有5mA*12=60mA

    因此、您可以看到电流非常低、迹线很短。

    我需要您的帮助来说明这种连接是否不会导致振荡? (连接到另一个恒流源的恒流端口)

    请看图片,电流设计中的二极管 I 系列带有一个端口,而我要做的接线用红色显示。

    从图中可以看到,引脚11 (夜间模式)与其他输出之间存在分离,当它们工作时,它们将全部处于最大 PWM。

     

    与 LED 并联的电阻器用于在 LED 参数处于微安范围内(在夜间模式)时为端口提供最小5mA 的电流

    这意味着如果5mA 过亮且需要降低亮度、则并联电阻器将通过5mA 电流的一部分。

    请告知、

    Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avner:

    很抱歉、我的回复很晚、我错过了通知。 此器件太旧、无法找到设计数据库、因此我们无法确认您的情况。 根据我们在类似灌电流器件上的经验、并联3个以上通道时会产生较大的振荡。 此外、如果您将输出设置为低占空比、则电流在短打开时间内无法稳定、也不会稳定。 因此、我认为对于您的应用、使用 TLC59116是不可行的。  

    根据您的描述、您需要的是最大60mA 输出的3000步进? 我想您可以看看 LP5009、它具有每个通道最大35mA 的12位 PWM 调光。 您可以将2个通道并联在一起以满足您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢您的回答。

    LP5009的最高温度为85°C、有9个通道。

    如果我们从 TLC59116转向新器件、我更喜欢 LP5018、它具有更好的温度数据、可用于12个通道的其他卡。

    我的问题是,由于它们看起来相似,LP5018是否可以承受您提到的5009参数?

     

    谢谢

     Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avner:

    是的、它们具有相同的规格。 唯一的区别是通道编号。