This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:有关 LM3488应用的问题答案

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM3478, LM5155, LM5156, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924087/lm3488-answer-to-questions-about-my-lm3488-application

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件: LM3478LM5155LM5156LM5122

非常感谢。  我正在订购 EVAL 板和5个 LM3488。  是否存在或缺少频率同步是两个 IC 之间的唯一区别?  相对于 LM3478、LM3488有没有缺点?  不得不为它而挖掘…

该应用的原理图位于 https://www.ti.com/tool/TIDA-010057#technicaldocuments 

这些参考设计板非常小、而且对我们来说非常困难。  我希望 Eval 能够更轻松地工作。  我只能从同事那里获得信息、而且我自己还没有测试过任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    有一些差异。

    1. LM3488有外部同步、而 LM3478没有。 (您的观察结果正确)。

    2. LM3488的电压基准比 LM3478的电压基准小一点。  

    3.开关/非开关条件下的 LM3488最大静态电流低于 LM3478。

    我还想提到的是、LM5155和 LM5156是最新的升压控制器、可视为 LM3478/LM3488的下一代升级。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Richard

     

    我没有看到我要查找的一个非常重要的信息:LM3488在 Vin 斜升或 Vin 欠压期间是否能够汲取高电源电流(例如150mA)?  我也不能保证您提到的其他设备是否会出现此类问题。

     

    我认为 TI 拥有出色的电源管理产品系列、并且我在某些器件方面拥有良好的经验、最近的一次是使用 LM5122。 但是、该特定应用的空间非常有限、LM5122过大;可能是其他一些不太适合该应用的方法。   由于 LM3488包含在 TI 参考设计中、因此电路板上。 有一句老话"更好地让你知道"、这非常适用于像我这样的工程师。 在这种程度上、如果我需要更换 IC、我可能会使用我广泛使用的 ADP1621。 例如、这是我的工作: http://www.how2power.com/article/2012/may/more-boost-with-less-stress-the-sepic-multiplied-boost-converter.php 这不是一款完美的芯片、但我可以合理地确定 ADP1621非常适合我们在这款电路板上使用。 此电路板上还有许多其他 TI 芯片、但如果您想让 TI 保持在这个特定的插座中、我认为最好让我相信 LM3488可以正常工作。

     

    本周晚些时候、我将收到我们自己的电路板和 TI 评估板、供我进行测试。 如果我的测试表明 LM3488对于目前的问题是"无辜的"、那么我可能没有理由更换它。 如果我更换它、那么 TI 很可能会丢失"插座"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我对您在电路板上看到的内容有一些疑问。

    1、150mA 脉冲电流还是 LM3488始终拉取150mA?

    2.观察到电流消耗时、输入电压是多少?

    3.电流是测量的是 VIN 引脚上的电流还是驱动电路板的电源的电流?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Garrett

     

    我花了大约半个小时把回复直接写在这个网站上、只是为了让它全部消失。  现在、我将重新键入 Word、这次将复制粘贴。

     

    1) 1)我的同事(非电源专家)对此测量有疑问。  我是一名电源专家(位于遥控器上)、没有观察到这些测量结果。  我以前没有使用 LM3488的经验。  我最初没有硬件可测试、我想了解是否有任何已知的有关芯片高输入电流的问题。  例如、输出栅极驱动器可能会由于跨导而消耗高输入电流、这似乎是可以想象的。 电路板输入电源由 USB 供电、可用输入电流的限制是一个问题。

     

    2) 2)测量涉及电流流入 LM3488的引脚8、输入电压范围为3.0V 至4.5V。  通过从电路板上移除电阻器、LM3488 Vin 电流与5V 输入电流分离。  我没有关于报告的150mA 电流的详细信息。  

     

    3) 3)在撰写这篇文章后、我收到了我们的一个板以及一个 LM3487评估板和一些 LM3488 IC。  我已经测试了我们的电路板、但没有测试评估板。  我的工作台电源不是很好地可控、因此我使用自己的电压斜升控制器将输入电压从大约0.5V 斜升至大约5V1。  请参阅随附的测试数据文档。  我在对 SEPIC-Cuk 转换器施加电源和不对其施加电源的情况下测量了 LM3488 Vin 电流。  我将 Vin 升高到了通过33欧姆电阻器供电的 LM3488、以测量和限制电流。

     

    4) 4)从我的结果中可以看出、LM3488 Vin 电流是合理且受控的。  总之,它似乎运作良好。  TI CSD19538 MOSFET 未指定4V5的栅极驱动(例如)、我担心它可能会振荡、但转换器和 LM3488似乎工作正常。

     

    5) 5)我将继续处理此问题、并有理由相信如果存在此问题、我将会发现此问题。  当然,我的同事可能会犯某种错误。。。 但我还没有"做到这一点"。

     

    6) 6)如果 TI 的立场是 LM3488不存在此类已知问题、那么我现在可以接受它。  然而,没有人告诉我。  LM3488一直是无辜的、直到被证明有罪为止、我现在没有计划将其从设计中删除。  一点… 此设计使用大于90%的占空比、并非所有升压控制器 IC 都能实现这一目标。

    e2e.ti.com/.../Power-board-test-data-July-24-2020b.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    我不知道 VIN 引脚会拉这么多电流的情况。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。 我将关闭该线程。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Garrett。  这与我的实验室测试结果一致。  我无法复制同事报告的测量值。  我相信 LM3488可能是无辜的、除非我看到一些更可靠的数据相反。  但供参考、我想我决定按照之前某个帖子中的建议改用 LM5155。  LM5155似乎具有较低的占空比限制、但我的新设计可以解决这一问题。  (似乎即使是 LM3488也不能超过100%占空比。  :-))我认为 LM5155较低的电流感应电压有助于提高效率。  但我仍然希望在现有电路板上使用 LM3488进行一些调试。