请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27761 我在 TINA TI 中遇到了电路仿真问题。 当我尝试模拟时、我遇到一个错误、即它是收敛问题。 我尝试了高达300m 的瞬态分析。 我已将我的仿真文件附加到上面。 如何解决此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在 TINA TI 中遇到了电路仿真问题。 当我尝试模拟时、我遇到一个错误、即它是收敛问题。 我尝试了高达300m 的瞬态分析。 我已将我的仿真文件附加到上面。 如何解决此问题?
您好!
通过更改 Analysis 参数 TR max 来解决此问题 从默认值20到40的迭代数(ITL4)。
我还在附加更新的仿真文件。
e2e.ti.com/.../4846.LM27761.TSC
此致、
Davor