This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:无握手通信方波信号

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164135/tps23881-no-handshake-communication-square-wave-signal

器件型号:TPS23881

尊敬的

 客户所在县的条形灯项目使用 TPS23881RTQT。  读取 方案 正常 VDD=52V

 没有  握手通信方波信号,、 无法  正常  供电,

客户 购买 TPS23881RTQT 16Kpcs。 板上有2千个。 盐江县盘宫用原批次600件正常 TPS23881RTQT 进行广域网比较分析、结果测试数据和相关波形、屏幕打印等信息 显示  为附件

请  帮助  您检查 SCH、  以确认    是否存在任何设计 风险?请 访问 advancee2e.ti.com/.../wave-and-suface.zipe2e.ti.com/.../2022.data.docxe2e.ti.com/.../PSE_2D00_23881_2800_1_2900_.pdfe2e.ti.com/.../PD_2800_1_2900_.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、  

    TPS23881的引脚52应为未连接状态、因为该器件不支持自主模式。  它需要主机配置才能握手和为 PD 供电。  是否在配置主机之前尝试执行握手?   

    此致、  

    西贡达  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sai gunda,我 发现 TPS23881 在  修改 寄存 器值后进行了正常握手 、但 在      读取 其中一对线路中的内部检测时存在电压跳转现象、显示为附件,任何 建议?在 advace 中表示感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、  

    我只是想跟进 建议的步骤、然后 再解决您看到的问题。  关于主机配置、步骤大致如下:

    1. 更新了 TPS23881 SRAM。
    2. 设置工作模式寄存器(地址0x12)。  
    3. 将所需端口的功率分配寄存器(地址0x29)设置为90W。
    4. 启用所需端口的检测和分类(地址0x14)。

    MSP430平台有一个需要 Code Composer Studio 来构建和运行的参考代码: SLVC771A.ZIP。  该参考代码旨在 在此 EVM 平台上运行 、但您可以轻松采用任何主机平台来执行 I2C 写入命令。 该参考代码还包含 I2C 命令、用于将 TPS23881 SRAM 修补到 v03、但我们在 TI.com 上发布的最新稳定版本是 v07。  

    您能否验证是否执行了上述步骤以及是否仍然发生这种现象?  

    此致、

    西贡达