This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:LM27762DSST

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922666/lm27762-lm27762dsst

器件型号:LM27762

您好 TI 支持团队  

我们使用 LM27762DSST (U7)为模拟多路复用 器 ADG708CRUZ (U1至 U6)(即负载 )提供+2.5V 和-2.5电源、电路中使用6路复用器。

观察结果:使用5V Lab Bench PS 当我们打开 U7且未启用多路复用器时,我们会看到以下情况

1)+2.5V 变为2.3V 而不是2.44V -请参阅下面的电路图

2)-2.5V 变为1.33V。

3)将外部5V 降至4V 或更低时、我们可以看到输出为+2.4V 和-2.4V。

4)它保持稳定、直到5V 扩展压降至2.5V。

5) 3.3V 外部电源直接上电输出为+2.33和-1.33V。  

电路部分显示在 U7和 U1- 1多路复用器连接下方、使用的电容器为 X5R/X7R 类型。

您能告诉我们我们的电路或 U7有什么问题吗? -2个 PCB 已经过测试、并且运行方式相同。

谢谢 n 此致

Krishna P.N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    我无法看到附加的图像。 您可以重新发送原理图吗?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    我没有听到您的反馈? 您能解决您的问题吗?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCHEMATICS_5F00_TI_5F00_Jul21_2D00_2020.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5265.SCHEMATICS_5F00_TI_5F00_Jul21_2D00_2020.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Febin

    已 将原理图作为附件字两次发送给您、无法从 word doc 中看到下面粘贴的 pdf

    原理图 U7-LM27762

     

    仅显示 U1 ADG708有5个多路复用器连接到电源 thro U7

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

     LM27762的原理图看起来不错。  

    该应用的最大负载是多少? 在计算负输出的压降时、必须考虑电荷泵和 LDO 所需的余量。 电荷泵最小余量可根据最大负载电流和电荷泵输出电阻进行估算。

    2.您能否共享 Vin、+Vout、-Vout、CCP、Cfly 波形?

    3.您是否有机会将 IC 更换为我们的 EVM 之一?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    您是否有一些要共享的更新?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Febin

    1)双稳压器的负载为6路复用器、其电流消耗为12-15uA

    2)我们没有 TI 的 EVAL 板来检查电路板上这2个器件的行为是否相同

    我希望您能在5V 输出电压下加电时返回一个解决方案 低于稳压限值、但当输入电压<4V 时、电压会变为正确的2.45V 值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    我再次查看了原理图、并注意到您没有使用任何输入和输出电容器。 不建议这样做。 很抱歉,我以前没有注意到这一点。 您可以添加2.2uF :COUT+、COUT–和4.7uF CVIN。 请重试、并告诉我它是否能解决问题。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabin

    Vin 和 Vout 部分的电容器未显示在先前的原理图中、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    我想查看完整的原理图和布局。  

    如果您无法在此处分享、请给我发送电子邮件:febin.hameed@ti.com  

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Krishna、

    由于不活动、我将继续并关闭此帖子。 如果您想获得有关此问题的更多支持、请向我发送电子邮件。

    此致、

    Febin