This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:BQ25896不会唤醒

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925816/bq25896-bq25896-does-not-wakeup

器件型号:BQ25896

我们有这个 BQ25896 IC 充电器、可为3.6V、9AH 容量的电池组充电。 我们注意到、充电器会对电池充电、直到电池充满电并进入睡眠状态、当电池完全放电或中途放电时、永远不会再次唤醒为电池充电。 唤醒充电器 IC 的唯一方法是关闭系统电源或拔下充电器并重新插回电源。

为什么会发生这种情况?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供以下信息吗?

    1. 当行为发生时、VBUS、VBAT、IBAT、VSYS、ISYS 等测试条件是什么?

    2. 发生该行为时、所有寄存器值是多少?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的充电器作为独立运行(我是说它没有与 MCU 通信、因此我可以读取和写入任何寄存器)。

    VBUS 为5V、我可以在私人电子邮件中分享原理图。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。

    BAT 引脚和电池组之间是否存在任何电池保护电路、或者电池是否具有内置电池保护?

     

    谢谢、

    宁。