This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:TPS61178是否存在未加密的 SPICE 模型

Guru**** 2507735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922683/tps61178-is-there-an-unencrypted-spice-model-of-tps61178

器件型号:TPS61178

我正在使用 TI.com 提供的 TPS61178 SPICE 模型、但 它已加密、无法加载到 LTSPICE 中进行仿真。

是否有可用于 LTSPICE 的未加密模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZSXKA:

    该模式尚未公开。 您可以与我共享您的电子邮件地址吗? 或者您可以给我送一个私人按摩。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢谢

    我的电子邮件地址是 guojin@ezisurg.com,请发送型号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZSXKA:

    我已通过电子邮件回复您。 请检查一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    但您提供的模型在我的仿真中似乎不起作用。 根据 tps61178数据表中的典型应用、我构建了一个7.2V-16V 应用、并使用 LTSPICE 进行了收敛。

    可以帮助我检查问题吗?

    包括仿真原理图和仿真结果的附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZSXKA:

    该模型在 pspice 中运行良好。 我不知道发生了什么。

    您是否可以捕获 Vin、Icoil、VSW 和 VFB 的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ZSXKA:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!