Other Parts Discussed in Thread: TLC59116F
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59116F 大家好、
我的客户正在设计5G IDU 项目、他们将 TLC59116F 用于 LED 控制器。
所以他们在询问 Linux 内核驱动程序源(Qualcomm SDX55平台、内核4.14)、我们能否提供它?
此外、还需要软件用户手册(移植指南)。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Paul:
很抱歉、我们没有 Linux 代码。 下面是一个基于 C 代码/MSP432的示例、客户可以将其用作参考。