This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138HSFBEVM-029:您好、我订购的 T00828914中的 UCD3138HSFBEVM-029符合手册操作、无输出电压?

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138HSFBEVM-029
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926733/ucd3138hsfbevm-029-hello-my-order-ucd3138hsfbevm-029-of-t00828914-is-operated-in-accordance-with-the-manual-and-has-no-output-voltage

器件型号:UCD3138HSFBEVM-029

大家好、我的订单 T00828914中的 UCD3138HSFBEVM-029是根据手册操作的、没有输出电压? 但同时购买另一个评估板150是正常的。 是否可以更换? 还是大修?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否检查过是否可以使用 USB 适配器与 EVM 进行通信?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我尝试使用 USB 适配器与 EVM 建立通信、但失败了。 GUI 显示没有器件。 我同时购买了 EVM150、根据手册操作是正常的。 因此、EVM029是否存在质量问题? 希望您能为我检查一下?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经将您的问题分配给了对 EVM029具有更多专业知识的人。  我没有发现任何质量问题。   

    我不是专家、但如果是我、我会将其连接到无负载的电源、并查看 UCD 的3.3伏电压是否正常工作。  我认为有一些测试点可以很容易地查看。  我还会检查其他内部电源。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、您可以下载原理图并检查电路板上是否存在 V33。 如果存在 V33、您应该会看到绿色 LED 亮起。 如果 V33正常、请连接 USB 适配器、使用以下器件 GUI 扫描器件 ID。

     

    请尝试一下、看看情况如何。

    谢谢、
    肖恩