This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576HV:LM2576HV 使用开/关键时出现问题

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926143/lm2576hv-problems-with-used-on-off-key-for-lm2576hv

器件型号:LM2576HV

您好!
我们将 LM2576HV-Adj IC 用于电源。 Cin 100uf/ Cout 330uf/ L 330uH/二极管 SK39A/输入电压60V/输出电压12V。
我们使用一个开关来打开/关闭输出电压。 我们将 LM 的引脚5 (开/关引脚)与 R 4.7K 连接到 Vin、并将开关连接到 GND。


施加60V 输入:

当连接开关时、IC 的引脚5接地、我们有12V 输出电压。 通过断开开关、可以正确地将输出电压调零。
但是:当我们重新连接开关时、为了在输出端施加电压、会出现问题、IC 烧毁、并且从输入端消耗1安培电流。
我们仅为输出负载安装了一个10 kg 的 LED 串联电阻。


我们的问题是什么? 对于开/关引脚 IC、60V 是否过高?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    在 IC 烧坏时、二极管 SK39仍然正常工作吗?

    请查看输入电压约为48V 时的 PIN2输出波形、以查看是否存在过高的尖峰和过冲。

    330uH 的饱和电流如何?  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Reza

    您是否解决了问题?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    是的,二极管 SK39仍然正常工作。 如果我们更换 IC、新 IC 将正确显示输出电压。 (使用60V 输入:当我们重新连接开关时;要在输出端施加电压、会出现问题、IC 烧毁、并且从输入端消耗1安培电流。)(有趣的是、IC 根本不会发热。)

    我们使用了电流为2安的电感器。 当然、我们在输出端没有负载、我们将不会有任何电流。 我们只有一个 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy
    未解决问题。

    我们要将电感器的值更改为100UH- 3A、然后再次从48伏执行测试、再从60伏。
    我们将宣布结果。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    您可以上传 PCB 布局进行检查吗?

    B R

    Andy