This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65197:电源管理论坛

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926982/tps65197-power-management-forum

器件型号:TPS65197

尊敬的所有人:

我´m 搜索 2个开关信号(差分对)的电平转换、1v8或3V3、500kHz+、这需要转换为28V 电平

这里有一些关于1位 DAC 的开关/电平转换的要点;
  • 低侧< 5V 至28V/30V 高侧
  • 100kHz 开关频率
  • 上升沿和下降沿之间的对称性很重要
  • 2通道(差分信号)

有人能帮我提供一些建议吗?
非常感谢。

此致、
Brian

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们的 HVAL-CUSTOM-APA 产品系列中的所有电平转换器均适用于 LCD 显示屏、因此可摆动至正电平和负电平、因此不适合您的应用。 我在 TI.com 上搜索了一些其他电平转换器、以查看是否可以找到适合您的应用的器件、但遗憾的是、没有找到任何电平转换为28V 的器件。

    此致、

    辽卡特