This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:BQ21061 JEITA

Guru**** 2509675 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21061, BQ25100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926690/bq21061-bq21061-jeita

器件型号:BQ21061
主题中讨论的其他器件: BQ25100

以下问题有助于确认。 目前、我们公司有两种充电管理 IC:ti21061和 ti25100、它们具有 JEITA 功能、

1.使用此 JEITA 功能时是否有任何特殊的预防措施、

2. JEITA 的电流设置是否直接在 IC 中设置、

ti21061是否可由 I2C 进行设置。 是否有任何推荐的应用。

4.可以直接连接 NTC 电阻吗? 是否有任何测试方法来确认该功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)没有需要采取的特殊预防措施。 JEITA 将冷却区域中的充电电流降低一半、并降低热区域中的电池稳压电压。

    2) 2)冷却时的电流设置将基于快速充电电流设置。  

    3) 3) BQ21061器件可 通过 I2C 配置为 JEITA。 也可以配置阈值。

    4) 4) NTC 应与 BQ21061的10k 电阻器并联到 TS 引脚。 对于 BQ25100、TS 直接连接到 NTC。