请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR23630-Q1 大家好、
在400kHz 固定频率下、我可以找到最小340kHz 和最大460kHz 开关频率。
Fsw 的最小值和最大值的含义是什么? 这是否意味着频率可以从340更改为460?
我们可以计算轻负载 PFM 时的频率吗?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在400kHz 固定频率下、我可以找到最小340kHz 和最大460kHz 开关频率。
Fsw 的最小值和最大值的含义是什么? 这是否意味着频率可以从340更改为460?
我们可以计算轻负载 PFM 时的频率吗?
谢谢你