This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63050:输入电压=输出电压时的行为。 没有 Seamkless 还是不稳定?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926607/tps63050-behavior-at-vin-vout-seamkless-or-unstable

器件型号:TPS63050

大家好、我有一个设计、在这个设计中、我尝试稳定非常敏感(纹波) 模块上的电压。 该模块通常接收5.17V 电压、纹波限制在最大35mVpp。 有时输入会下降或具有更高的纹波、因此我决定插入 TPS63050RMWR 芯片以保持5.17V 的控制、但我担心在输入电压接近输出电压时、 即使数据表显示"降压和升压之间的无缝转换"、Vout 也可能不够稳定。  我在 Webench 中模拟了这种情况、似乎可以根据我的输入数据和仿真结果进行工作、但 DES 任何人在 TI 的配置类型方面都有真实的经验、或者任何人能否评论这是否是正确的芯片? 电流最大为0.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4843757、

    当输入电压与输出电压处于同一电平时、TPS63050工作稳定。 为了满足您对35mVpp 的需求、该器件需要以固定频率在 PWM 模式下运行、但如果输出电容足够大、则可以实现此目标。

    IC 附近有一个高频电容器来滤除开关噪声是合理的。 在开关节点的这些高上升和下降时间、具有多个 UF 的电容器通常是电感器。