This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:连接 AFE bq7694003和 MCU

Guru**** 2615735 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922096/bq78350-r1a-interfacing-with-afe-bq7694003-and-mcu

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件: BQ76940BQ78350

你(们)好

我需要一些帮助来了解如何将监测计 IC bq78350-R1A 与 AFE bq7694003和 MCU 连接。 此处 MCU 在3.3V (典型值)下工作、AFE 稳压器输出在3.3V、而监测计 IC 在最大值下工作 电压为2.6V、典型电压为2.5V。 这里的问题是数据表中提到的另一行、其中指出 SMBC 和 SMBD 线路的输入和输出电压范围为5.5V。

我无法获得的结果是、在通信期间、当我的 MCU 以3.3V 电压工作、监测计 IC 以2.5V 电压工作时、高侧和低侧的电平将是多少。 在检测级别时是否会出现任何兼容性问题、或者它们是否会正常工作? 请帮助我理解这一点。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    BQ76940与 BQ78350-R1A 监测计和使用3.3V SMBus 的 MCU 搭配使用绝对是可能的。 但是、您需要使用 BQ7694001 (而不是 BQ7694003)。 BQ7694001提供2.5V REGOUT、为 BQ78350-R1A 的 VCC 引脚供电。 这一点很重要、否则 BQ78350-R1A 可能会损坏。

    BQ76940和 BQ78350之间的通信是 I2C 总线 该总线将具有连接到 REGOUT (2.5V)的上拉电阻器。 BQ78350和 MCU 之间的通信是 SMBus。 这将具有连接到 MCU 3.3V 电源轨的上拉电阻器。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回复。 我提出这个问题的意思是了解用于确定 AFE、监测计和 MCU 高低电平的电压电平。 例如、大于 Vcc 75%的信号电压在 MCU 中被视为高电平、而在 MCU 中、小于 Vcc 25%的信号电压被视为低电平。 同样、在这种情况下、如果监测计 IC 以2.5V 电压工作、而 MCU 以3.3V 电压工作、如果我谈论高/低确定的电压电平、比如说当 SMBus 以2.5V 电压上拉时、高/低确定的电压电平到底是什么?

    如果我对 AFE 监测计连接执行同样的操作、则将 AFE 稳压器输出保持在3.3V、并将监测计保持在2.5V、I2C 总线在2.5V 上拉。 为什么这不起作用? 请帮助我理解您上述建议背后的理由。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    在 BQ78350-R1A 上、VCC 引脚的绝对最大电压为2.75V。 对该引脚施加3.3V 电压会损坏器件。 通常、AFE 的 REGOUT 引脚连接到监测计的 VCC 引脚。

    此致、

    Matt