This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:EN 引脚电压

Guru**** 1079370 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926264/lmr14050-q1-en-pin-voltage

器件型号:LMR14050-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14050

LMR14050的悬空 EN 引脚上的电压是多少?  如果是 V_IN、您如何知道它是独立电压还是 V_IN 到 EN 之间的短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Rod、

    如果 EN 悬空且 Vin 高于3.7V、则启用 IC、EN 引脚电压将跟踪 VIN 直到 Vin 高于大约6V、换句话说、悬空 EN 引脚上的最大电压大约为6V。

    B R

    Andy