主题中讨论的其他器件:LMR14050
我有一个很难回答的问题。关于在特定电路故障情况下 LMR14050开关稳压器会发生什么情况。 我正在建设(实际上已经是第三次了!) 一种多伏电源、通过使用旋转开关输入和输出四个不同的 R_FBT 电阻器来实现四种不同的输出电压。 开关的第5个功能可消除所有 R_FBT 电阻、从而使 R_FBT 无限延伸、从而使 FB 引脚通过22K R_FBB 电阻接地。 第5个掷开关还在 EN 引脚上施加0.2伏的电压、从而关闭稳压器。 但是、如果后者发生故障、FB 引脚仍会通过电阻器看到0伏电压、但稳压器将保持工作状态。 数据表显示 FB 引脚未接地短路、但 FB 电压的最大额定值列为─0.3V、建议最小值列为0.0V。 通过电阻器将 FB 引脚接地是否与将引脚接地短路相同? 如果是、"最 大额定值"和"建议最小值"是否违反不将引脚短接地的警告? 或者、实际会发生什么情况? 我的猜测是 FB 上的0伏电压会告诉稳压器提高输出、而稳压器会在电流为零的情况下以97%的占空比持续将输出电压驱动至输入电压。 在这种情况下、过压保护似乎没有帮助。 我是对的吗? 在这种情况下、稳压器或电路的任何其他部分面临什么风险?