This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压/升压双稳压正输出

Guru**** 1869600 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TPS63805, TPS61023, TPS63802, TPS610985
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925331/buck-boost-dual-regulated-positive-output

主题中讨论的其他器件:TXS0102TPS63805TPS61023TPS63802TPS610985

您好!

我正在寻找具有双路正输出的降压/升压稳压器。 规格如下:

输入:3.0V (2节碱性 AA 电池供电)。

输出:3V@1A 和1.8V@1mA

对于具有不同电压电平的传感器的 NB-IoT 应用、可能的解决方案是什么?

我们设计中的大多数 IC (模块和传感器)需要3V 电源、但其中一个传感器需要1.8V 电源。

我想为1.8V 传感器使用单独的降压转换器、为其余 IC 使用升压转换器。

什么是最佳解决方案?  

注意:我将电平转换器 TXS0102用于传感器的 I2C 接口(要求1.8V)、但我看到有一个具有 I2C 接口的降压转换器。 但是、我不确定它是否适用于我的设计。

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naig:

    如果 Vin 由2AA 电池供电、电压范围将涵盖3V。 这意味着您需要 TPS63805等降压/升压转换器来调节3V 电压。 对于1.8V、1mA、您可以使用 LDO。 它比直流/直流转换器更简单、成本更低。  

    此外、我能否知道哪个传感器需要1.8V 电压?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    什么原因只使用降压/升压转换器而不是升压转换器? 此外、如果有 DSBGA 封装、我还想使用其他封装。

    对于需要1.8V 电压的传感器、测量模式下的电源电流通常为48mA、而不是1mA。 您是否可以推荐任何与我的应用类似的电源管理参考设计?  

    BTW、我正在使用的需要1.8V 电压的传感器是 sgpc3。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naig:

    我想知道您是否需要始终调节3V、或者只需确保它不低于3V 即可。 两节新电池的电压可能高达3.2V、大于输出电压。 当升压转换器低于 Vin 时、很难调节 Vout。  

    如果只是希望将 Vout 保持在不低于3V 的高电平、您可以查看具有直通功能的 TPS61023。

    如果始终调节3V 电压、则可以选择 QFN 版本的 TPS63802。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需始终调节3V 电压、电源电压可高达3.3V。 我的问题是在 Vin 降低电压电平时提高电源电压。  

    最初、我使用的 TPS610985具有3.0V 输出电压、并且具有自动直通功能。  

    我认为 TPS61023不是一个选项、因为它需要外部电阻分压器。 以及 TPS63802。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naig:

    但 TPS610985无法处理1A。

    TPS61023最为靠近。 但是、我是否可以知道您为什么不能接受外部电阻器? 它不需要太多的成本或解决方案尺寸。