请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 我正在从事一个项目、其中输入电源是电池电源。 我需要一个可变电压输出来为 ZVS 感应加热电路供电。 感应加热的温度控制通过控制输入电压来完成。 LT5175是否可以实现这一点?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Jeff、
您需要控制 LM5175的输出电压、例如、通过影响 FB 引脚电压、我想。 是的、这是可能的、请参阅此处: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2020/02/18/adjusting-vout-in-usb-type-c-and-wireless-charging-applications-part-2
我希望您的加热电路的温度控制是一个变化相对较慢的信号、因此我建议将补偿环路保持在低频率、以便使其在整个输出电压范围内保持稳定。